This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1 VS BQ34110

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ78350-R1, BQ76940, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671286/bq78350-r1-bq78350-r1-vs-bq34110

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100BQ76940BQ78350

尊敬的所有人:  

  我想监控15节电池的容量,我已经使用了 BQ76940作为 AFE, 您能不能建议哪种 IC 芯片更适合此应用,BQ34Z100 或 BQ78350-R1? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Big Bill、
    如果使用 bq76940监控各个电池、则需要 bq78350-R1或 MCU 等控制器。 bq78350-R1或 MCU 将设置运行条件、并在需要时执行故障恢复。 bq78350-R1将执行 CEDV 监测、当然可以在 MCU 中写入内容。
    bq34z100是一款阻抗跟踪监测计、但它缺乏控制 bq76940的能力。 它可以为系统提供监测信息、但不知道单个电池电压或控制保护。 如果使用 bq34z100进行监测、则需要使用另一个电路根据需要保护和平衡电池、则可以选择 bq76940和 MCU。 如果需要、bq78350应可用作 bq76940的控制器、如果以这种方式使用、则应设置其监测以避免 FET 操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 WM5295:
    非常感谢~