This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40322EVM-074:EVM EN/SS 启动波形不符合图20

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671169/tps40322evm-074-evm-en-ss-start-up-waveform-not-comply-with-figure-20

器件型号:TPS40322EVM-074

您好、专家、

客户看到 EN/SS 启动波形未遵循图20。

下面的波形是从 EVM 测量的、黄色是 ENx/SSX 、蓝色是 BP6。

我们想知道 ENx/SSx 电压为什么不钳位到1.3V

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric Lai @TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    数据表图中的 EN/SS 波形更类似于 Vin 启动、而不是启用启动。
    当施加 VIN 且 EN/SS 引脚为低电平时、VDD 和 BP6电压已建立。
    一旦 EN/SS 引脚被释放、它将在很短的时间内保持在1.3V。

    总之、客户观察到的波形是正常的、这不是问题。

    谢谢