Other Parts Discussed in Thread: TL431, TL431LI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL431 大家好、团队成员
我的通信客户使用 TL431AIDBZ 作为 DAC 的基准电压。 这是原理图。
他们发现 TL431输出不稳定且振荡。 Vpp = 247mV
如果移除0.1uF C85、TL431输出将恢复稳定。
根据 TL431数据表和测试结果、TL431未稳定解决了该问题。
由于振荡不会影响整个系统性能、并且该产品已经大规模生产了6000个器件、因此客户不想更改6000个器件中的任何内容。
如果 TL431在不稳定(振荡)状态下继续工作、它的使用寿命是否会缩短?
谢谢
Kevin