This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5088:开关频率下电压峰值的问题

Guru**** 2573925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669079/webench-tools-lm5088-problems-with-voltage-peaks-at-switching-frequency

器件型号:LM5088

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我使用 Webench 设计了一个直流/直流降压转换器、可在最大3A 电流下提供3.6V 输出。 在转换器的输出端和输入端出现巨大峰值时、我遇到了问题。

随着负载上升和/或输入电压上升、这些峰值变得越来越高。 我想问题是布局布线造成的寄生电感? 在这里、您可以看到输入电压(黄色)输出电压(绿色)和开关节点(绿色)。 我还发现开关节点的高电平与输入电压不相同?

下面是完整的远程信息处理和布局:




我希望有人能向我解释这一点。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波形看起来像是您的布局或探测、或者两者都导致了一些钳形。

    探测开关节点时、请确保使用非常短的接地导线。

    很难判断您的布局是否正常。

    使用单层图和元件编号会更容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、很抱歉我的回答很晚。 以下是所需图片: