This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:我们可以提供 TPS53681 GUI 说明文档吗?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671273/tps53681-may-we-have-tps53681-gui-instructions-document

器件型号:TPS53681

你(们)好,先生  

我们可以提供 TPS53681 GUI 说明文档吗?

很多设置我们不知道如何设置、为什么需要设置?

例如、我们为什么需要将裕度设置为高? 裕度低?

我们必须设置哪种参数? 我们可以忽略哪些参数?

                              令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    在 Fusion GUI 中使用 TPS53681没有具体指南。 但是、可以在屏幕顶部的帮助菜单下找到一般概述和基本用例。 单击第一个选项"Document_Help_Center"、打开下面的屏幕并下载 Fusion 用户指南或其他文档。

    首先、我建议仅更改引导电压、VOUT、最大电流和 OCP 设置。 根据您测试的电压、可能还需要调整 OVP 和 UVP 设置。

    您所询问的裕量调节功能允许独立于 VOUT 命令进行固定输出电压调节。 例如、设置0.25V 裕度电压将通过 VOUT 设置电压的相应量来调节 VOUT 高电平或低电平。 某些 CPU 和 ASIC 不需要完整的 VID 表、因此它们可以避免将表存储在与 TPS53681通信的任何设备上、但仍然能够以有限的方式调整 VOUT。 如果您的 CPU 不使用裕量调节、则不会处理这些寄存器。  

    至于有关 TPS53681的更多深入选项、对于基本评估、您可以保留大部分选项不变、只需使用器件默认值即可。 当您评估控制器时、在数据表中搜索特定参数会告诉您有关该控制器的更多信息以及可用的配置选项。 阅读相关章节后、您可以决定适合此应用的内容。  

    谢谢、

    Carmen