This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544B25:输出电压、输出电流和温度报告的精度是多少?

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671369/tps544b25-what-is-the-accuracy-of-vout-iout-and-temperature-reporting

器件型号:TPS544B25

大家好、团队成员

输出电压、输出电流和温度报告的精度是多少?

请问如何计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    射线、

    数据表中提供了这些测量的精度。 Vout =+/- 2%。 Iout =+/- 15%。 温度=+/- 5度 C.