This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17381F4:CSD17381F4

Guru**** 2925010 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17381F4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680920/csd17381f4-csd17381f4

器件型号:CSD17381F4

尊敬的德州仪器(TI),

我对您的某个产品 CSD17381F4 30V N 沟道 FemtoFET TM MOSFET 有疑问。

您的产品规格指出:"集成 ESD 保护二极管:

额定电压>4KV HBM

额定电压>2kV CBM"。

当我检查 HBM 的 ESD 保护时、应该在空气模式还是触摸模式下进行检查?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eli、

    感谢您的发帖、我与我们的 ESD 专家进行了沟通、希望能够在接下来的24小时内回复您。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eli、

    他们在与我们的专家交谈时评论说:
    “AIR”(空气)与“touch”(接触)的问题是系统级 ESD 问题。 我们的器件承受器件级 ESD 测试的压力(HBM–人体放电模型和 CDM–带电器件模型)。 系统级 ESD 是在使用 ESD 枪的“供电”系统(而非单个器件)上以空气或接触模式进行的另一项测试。
    系统级 ESD 枪具有不同的模块,其中一个模块称为“HBM”模型,其 C = 100pF,R = 1500欧姆。 此 ESD 枪的波形不符合我们测试到的 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001的波形参数要求。

    此致
    克里斯…