This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:如何将 TPS53355 SCH 输出1V/17A 的器件参数更改为输出1V/23A

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353, TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681589/tps53355-how-to-change-devices-parameter-for-tps53355-sch-output-1v-17a-to-output-1v-23a

器件型号:TPS53355
主题中讨论的其他器件:TPS53353

您好、如何将 TPS53355 SCH 输出1V/17A 的器件参数更改为输出1V/23A?thanks.e2e.ti.com/.../TPS53353_5F00_1V.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aladdin、
    您可以浏览数据表中概述的整个设计过程。 或者、您也可以使用此处的 Webench 设计工具来生成新设计:
    www.ti.com/.../TPS53355
    但是、如果您只想使用您的现有电路、我认为您的电流限制设置得足够高、已足以支持23A。需要注意以下几点:
    您可以使用较小值的电感器、但1uH 是可以的。 额定电流足够高。
    输入端只需使用 UF + 0.1uF 陶瓷电容器。 我将大幅增加这一数字。 我建议使用4 x 22 uF 陶瓷电容器。 您仍需要电解电容器、因为您需要抑制输入电感器的谐振。