This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池平衡

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721098/battery-balancing

主题中讨论的其他器件:BQ76930

您好!

我想平衡我的电池(4S1P/4S2P)。 但我不喜欢接触电池的电池单元。 因此、目的是使电池(2S1P)实现平衡。

但是、据我所知、实现此功能的组件是用于监控电芯电压为4、2V、而不是8、4V。 对吗?

您是否有要推荐的器件型号?

我精确地确定组件不应消耗过多的功率(未使用时小于200µA μ A)。

谢谢、

Ewen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ewan、

    我们没有任何器件可以平衡电池、使其高于~4.4V 的正常单节电池电压范围。 每个单独的电池必须在单个电池电平之间进行电池平衡。

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    我收到了您的一位同事发来的有关 BQ76930的电子邮件、其中指出它可以管理电池平衡。 对吗?

    谢谢、

    Ewen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ewen、

    如果您看看此屏幕截图、您可以在 bq76930的 DS 中查看此内容、则此器件只能支持3V 的电池电压差、其中最小值为2V、最大值为5V。 这意味着它无法支持更高的增量。 当您的电池组为8.4V 且充满电时、您需要测量8.4V 的差值、这样会超过引脚可支持的最大电压

    谢谢