This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22676:LM22676

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668041/lm22676-lm22676

器件型号:LM22676

你(们)好  

我的客户使用 LM22676输入电压为+14V 的-9V 输出。原理图如下所示。  输入到输出之间的电容器有问题。 关于原理图、C802值是否有任何要求?  如果有,如何计算其值? 或者、您能否帮助提供该电容器的值范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    LM22676在数据表中讨论了输入电容器公式:

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katelyn:

    这个电容器是输入电容器。 谢谢。 我的问题现已解决。