This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:TPS53355 VBST 问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681579/tps53355-tps53355-vbst-question

器件型号:TPS53355

大家 好

    如何为  降压电路的 VBST 电容电路电路电路电路进行电路设计 。我想知道公式  

 谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现金、
    没有需要考虑的公式。 只需使用0.1uF。 您可以将2 Ω 电阻器与它串联、以减少开关节点波形上的过冲和振铃。 成本是效率略有下降。