This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51313:OpenVReg 模块

Guru**** 2613335 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670877/tps51313-openvreg-modules

器件型号:

你(们)好

TI 是否具有支持 Nvidia TX1处理器的开路电压稳压器标准的降压转换器  

用于 生成 CPU 内核电压的2类 BT 和 DT 类型模块  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="AGXIN"]

    器件型号: TPS51313

    你(们)好

    TI 是否具有支持   Nvidia TX1处理器的开放式稳压器标准的降压 PWM/PFM 运动控制器  

    在2型(单相或双相) BT 和 DT 型模块中,用于生成 CPU 内核电压  

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AGXIN、

    正如我所知,应该没有为 Nvidia 处理器专门设计的部件。

    请告诉您详细的要求、特殊规格是什么。 对于 TX1? 让我检查其他器件是否可以满足这一要求。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    没有此类特定设计要求、它应符合 Nvidia 2类 BT 或 DT 规格的引脚分配和 I/P 电压额定值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、那么您能否提供有关引脚分配和 I/P 额定电压的 Nvidia 类型2 BT 或 DT 规格的详细信息? 遗憾的是,我们手头没有文件,谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关详细信息、请参阅此链接

    international.download.nvidia.com/.../openvreg-type2-specification.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我先研究一下、明天会给您反馈。谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在研究了该文档之后、看起来 TPS51313只符合0类规格。

    对于第2个排版、我的 BU 中没有适当的部分、因此 我建议您提交新问题、更改标题、 可能名为"请为 Nvidia 推荐两相控制器..."、其他 BU 的人员可能会帮助为您推荐器件。

    您还可以在下面的 websit 中查看 是否有适合您的应用的器件。

    http://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulator/step-down-buck/buck-controller-external-switch/products.html#p238max=12;23&p3220=2;2