This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS92630-Q1:TPS92630-Q1仿真电路

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680192/tina-spice-tps92630-q1-tps92630-q1-sim-ckt

器件型号:TPS92630-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

客户向我们发送了此消息、询问他如何使单个 LED 短路检测正常工作(已连接、最好使用笔记本++打开)。 他希望在星期五之前得到答复。 我们是否可以采取任何措施来支持这一点?

此致、

Kevin

e2e.ti.com/.../Simulation-circuit-with-TPS92630_2D00_Q1_5F00_TRANS-with-LED-short-detection.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我发现未加密 SPICE 模型存在同样的问题。 我仅使用输出1、并尝试使用 TINA 中的时间控制开关进行单个 LED 短路和完全短路、该开关在500us 后关闭。 图片如下:

    a)单个 LED 短路原理图-

    您可以看到、当 LED 短路时、Vout 下降1个 LED VF、电流现在全部过短路、正如预期的那样、但 Fault_S 不执行任何操作。

    b)所有 LED 短接

    同样、一切都按预期运行、但 FAULT 引脚从未被拉低。 当发生短路时、所有电流都流经短路、Vout 降至0V。

    如何解决此问题?

    此致、

    Kevin

    e2e.ti.com/.../4747.Sim-File.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您无法看到报告的故障的原因是故障检测抗尖峰脉冲时间为2ms。 因此、故障不会在2ms 内被拉低。 如果您将仿真时间设置为2ms 以上、则可以看到故障下拉。 我使用了您的仿真文件并再次进行了仿真。 请参阅以下结果(短条件)。

    此致、

    谢利·何

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    很抱歉、缺少仿真结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在仿真中仍然看到错误的东西、即使我增加了时间刻度:

    即使我移除了短路、也始终会看到 FAULT 引脚被拉至低电平。 您知道是什么导致了这种情况吗?

    然后、当我将单个 LED 短路时、FAULT_SB 永远不会被拉低(编辑:一旦我这么做、短路发生在故障被拉低之前的2ms 之前、它将报告 FAULT_S 引脚。 我仍然不明白为什么在~2.2ms 后故障始终拉低)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    当检测到单个 LED 短路或输出 GND 短路时、故障消除后、将需要另一个电源循环或切换 EN 以恢复。 也就是说、器件将被锁存。 这就是我们为该器件进行设计的方式。

    此致、
    谢利·何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    如果您的问题得到解答、请帮助点击"Resolved"。 谢谢。

    此致、
    谢利·何