This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:最小启动

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722824/lmr23630-min-cboot

器件型号:LMR23630

你(们)好

我有一个有关该主题的相关问题。

我知道 Min Cboot 没有任何数据。 但是、我们的客户需要估算可接受的 Cboot 变化量。

Cboot 的变化可以接受多少? +/-50%? 或+/-100%?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koji、

    我们绝对不推荐-100%

    数据表建议 Cboot 为100nF 或470nF。 这意味着、选择470nF 将允许您的变体降至额定值的~20%、然后才能达到100nF 的其他建议值。 如果这是他们想要的、这是保守的路线。

    Sam