This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HVEVM-749:EVM 上的连接器

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722890/tps92515hvevm-749-connectors-on-the-evm

器件型号:TPS92515HVEVM-749

下面的图中没有提到降级板的数据表中包含哪些类型的连接器、因为我们需要准备 N°5个连接器才能在现场进行测试、我想使用正确的连接器、您能不能指明器件型号? 我应该使用哪种类型的连接器?

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    J2 -> 2.54mm、2x1、22-23-2021Molex
    J3 -> 2.54mm、3x1、22-11-2032Molex