This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:有关 BQ76930电池 V 输入最小电压规格的问题

Guru**** 2590580 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ76920, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670350/bq76930-question-about-bq76930-cell-v-input-min-voltage-spec

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ76920BQ78350

你(们)好   

我有一个关于 BQ76930 + BQ78350R1的简单问题  

我们正在考虑采用5节电池的电池组设计。  

我对 BQ76920 V 输入 规格有一个非常简单的问题。

这是我们的电池规格  

  1) 1) 最大总电压 13.5V

  2) 2)电池  最大电压  3.0V  

  3)  3)电芯 最小 电压  1.6V

但我们检查了 BQ76920 V 输入规格,每个电芯  的最小值为2V。

但是 、BQ78350R1 数据闪存设置最小值为0V。

[问题]  

  我们是否可以在 V 输入  2V 电压下使用 BQ76920??  

  *总共5节电池和最小10V 电池。

注意事项

贾斯珀 ( Sugimoto)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、
    如数据表中所示、不建议运行低于2V 的 bq76920电池电压。 该器件中的 ADC 正常工作、您可能已经看到最小 UV 电压大约为1.6V。 但是、bq76920中存储的增益和偏移量是为了在规定的范围内匹配各个器件特性。 请注意、在图6-2中、2V 至3V 范围内的线路与2V 至5V 范围内的线路具有不同的斜率和偏移。 如果您使用的器件超出2V 范围、精度将不会那么好。
    bq78350将仅使用 bq76920的增益和偏移。 可以在目标点应用额外的偏移校准。
    如果您正在进行自己的 MCU、则可以对每个电池进行2点校准。 这应该在1.6至3V 范围内提供更好的精度、但它在建议范围之外、并且不受监测计支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

    我理解这一个。

    非常感谢。  

    贾斯珀 ( Sugimoto)