This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63030:当 TPS63030添加 SS 电路时、Vout 和 FB 会振荡。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680884/tps63030-when-tps63030-is-add-ss-circuit-about-vout-and-fb-are-oscillating

器件型号:TPS63030

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 TPS63030。

我的客户使用应用报告 SLVA553中的 TPS63030添加 SS 电路。

当使用 TPS63030将软启动电路连接到外部时、Vout 和 FB 会振荡。
Vout 和 FB 为什么会振荡?

我附加了有关问题电路的文件。
您可以检查附加的文件吗?


最恰当的考虑。
Bob Lee。

e2e.ti.com/.../TPS63030_5F00_Question_5F00_180416.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    我建议不要使用散射二极管、因为它具有更高的结电容。 例如,一个与这个类似的二极管:1N4148适合这个应用。
    以下 e2e 帖子更详细地解释了此软启动电路的组件选择、如果您有其他问题、请查看并告知我 :e2e.ti.com/.../475122
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabrina


    非常感谢您的回复。
    我回复我的客户您的答案。

    我将反馈我的客户情况。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。