This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54239:为什么最大输出范围仅为7伏?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54239, TPS54336A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679093/tps54239-why-maximum-output-range-only-7-volts

器件型号:TPS54239
主题中讨论的其他器件: TPS54336A

很抱歉打扰到。

客户想知道为什么 TPS54239最大输出电压仅为7伏?

另一个类似的项目- TPS54336A 的最大输出可达到25伏。

这种差异的原因是什么?

另一个问题、在哪里可以找到 TPS54239的开关电流限制下限? (如附件图片)

我们无法从数据表中找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TPS54239属于 DCAP2模式、TPS54336A 属于峰值电流模式。
    TPS54239有 Vout 最大限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jason:

    感谢您的回复。

    还有一个问题。

    作为附件图片。

    为什么灌电流限制为零?

    这是因为在低侧 FET 导通时、只有一种电流环路、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正确!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢