This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54332:关于最大输出设置

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54332, TPS562201, TPS562208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670854/tps54332-about-maximum-output-setting

器件型号:TPS54332
主题中讨论的其他器件: TPS562201TPS562208

您好!

关于 TPS54332的最大输出设置电压、我的客户提出了一个问题。

它们将 DC/DC 设计为以下条件。

输入:4.75至5.25V

输出:3.8V/1.1A

根据数据表(第6页)中的图10、他们认为上述条件(输出)至关重要。(风险)

(问题)

(1)您是否有最短关断时间(SW 频率)的数据?

我认为、如果提供了该数据、则最大输出电压由该值进行估算。

我的理解是正确的?

 

(2)根据具有上述条件的 WEBENCH、设置3.8V 输出似乎是一个关键条件。

(因为占空比误差消息是在设置为4.2V 的输出上输出的。)

在本例中、占空比为74.4%。 ‘M、我不确定该占空比是否合理、因为在上述条件下、该占空比限制了最大输出设置。

您能否告诉我占空比是最大输出设置的限制(判断)?

 

此致、

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件是一款具有 Eco-mode 的非同步降压转换器、无法支持您的应用:输出电压太接近输出电压。 (对于具有 Eco-mode 的非同步降压转换器、Vin 应至少高于 Vout 2.1V)
    请参阅 TPS562201或 TPS542201或 TPS562208。