This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61081:如何估算芯片是否损坏?

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670612/tps61081-how-to-estimate-whether-the-chip-has-broken

器件型号:TPS61081

大家好:

我测试基于 TPS61081的背光电路。 它不起作用、因为我在 上面做了一些焊接。 它可能由于     焊接锡引起的短路而损坏。

我用 X 射线清洁它并拍照:

嗯、我想知道如何 估算芯片是否已损坏?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很难仅通过您帖子中的信息来判断。 最简单的方法是用新 IC 替换并小心焊接、并在上电之前检查是否有任何焊桥或碎屑。 如果仍然无法正常工作、则可能是由您的电路板问题造成的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao:

     如果 使用 引脚'PGND'焊接锡连接引脚'OUT"、是否有可能对芯片进行消磁?  

    由于封装尺寸的原因、很难更换芯片。 因此、我想 首先清楚地分析它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它可能会损坏器件:OUT 对 GND 短路将导致输入通过电感器和内部二极管短路、并且没有电流限制来防止损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!