This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要 PMIC 器件建议

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679635/need-pmic-part-suggestion

团队、

我有以下电源轨、我计划使用 PMIC 优化设计。

请给出建议。

电源轨详细信息:

11.1V 至5V -开关-最大1.5A 至2A

11.1V 至3.3V -开关-最大2.5A 至3.2A

11.1V 至3.3V -开关-最大2A 至3A

11.1v 至3.6V -开关-最大2.5A 至3A

11.1V 至1.2V -开关-最大0.5A 至2A

11.1V 至1.8V -开关-最大0.6A 至1A

11.1V 至1.1V -开关-最大0.5A 至2A

3.3V 至2.5V - LDO -最大1A

3.3V 至1.8V - LDO -最大150mA

3.6V 至3.3V - LDO -最大150mA

3.6V 至3.3V - LDO -最大150mA

3.6V 至3.3V - LDO -最大1A

2.5V 至1.1V - LDO -最大150mA

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sait、
    我找不到与您的需求完全匹配的 PMIC;但是、如果您可以使用一些负载开关来共享具有相同电压电平的一些电源轨、那么找到良好匹配会更加容易。
    如果您能做到这一点、请告知我们有关 PMIC 的更多问题。

    谢谢!
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Phil
    当然可以、我可以使用负载开关。

    目前、您能否建议使用 PMIC 或双输出直流/直流转换器
    11.1V 至3.6V @3A (开关)、3.3V @1A (LDO)、3.3V @250mA (LDO)、1.8V@1A (开关)

    2) 11.1V 至3.3V@1A、2.5V@1A、1.2V@2A

    3) 11.1V 至1.1V@1A、2.5V@1A、1.1V @ 150mA (由2.5V 生成的 LDO)
    谢谢
    萨伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sait、

     您可能想了解 一下 TPS6509x 系列 PMIC 或 TPS650830 PMIC、如果您有疑问、请告知我们。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Phil、

    我会检查并返回给您。

    此致、

    萨伊