This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H000-Q1:VCL (TH)和 K (CL)之间的关系

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670865/tps4h000-q1-relationship-between-vcl-th-and-k-cl

器件型号:TPS4H000-Q1

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS4H000A-Q1并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

根据数据表8.3.3、 V CL (TH)是内部带隙电压。 K (CL)是输出电流与限流设定值之比。 它在整个温度和电源电压范围内保持恒定。

这是否意味着 V_CL (TH)和 K (CL)相对于温度?是恒定的

另一方面、图19-22显示了电流限制比与温度的相关性。

它们似乎是不一致的。

您如何看待它们?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    相对于总变化、电流比 KCL 随温度变化的变化较低。 例如、在100mA 电流限制下、KCL 变化为-20%至+20%。 随温度的变化(图20)为-2.5%至1.5%。 我认为这是第8.3.3段所述的理由。
    应考虑参数表(第7页)中的总电流限制容差。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud、

    感谢你的答复。

    我理解在第8.3.3节中、它 被描述为一个常数、但实际上有温度变化、而不是 KCL 变化。

    我将与客户分享您的建议。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一