This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:您是否有关于具有2层 PCB 的 LM317KTT (TO-263)的热性能信息?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670797/lm317-do-you-have-any-thermal-information-of-lm317ktt-to-263-with-2-layers-pcb

器件型号:LM317

 大家好、

 我们的一位客户希望了解 LM317KTT (TO-263)在器件使用两层 PCB 板(而非2s2p)时的任何热性能信息。

  您是否有任何数据。 如果 是、您可以 将其发送给我吗?  

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    "两层 PCB 板(而非2s2p)"是什么意思?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    通常、我们仅使用 JEDEC 2s2p 板进行热测量和仿真。 以下应用报告的第1.2节可以帮助估算特定测试卡如何影响所示的热指标。 请务必注意、数据表热性能信息表中提供的信息旨在用于比较两个器件。 下面的应用报告显示了 TI 如何以标准化方式进行这些测量;但是、这些标准化方法并不总是直接转换为使用器件的实际应用。 LM317的主要散热器是输出平面。 直接连接到 LDO 输出卡舌的铜越多、从 LDO 中拉出的热量就越多。

    www.ti.com/.../spra953c.pdf

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan 和 Kai

    非常感谢您的回复。 您的解释和应用手册对我和我的客户非常有帮助。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。