This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141QRGEVM:LM5141QRGEVM

Guru**** 2495375 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5150RUMEVM, LM5141QRGEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721530/lm5141qrgevm-lm5141qrgevm

器件型号:LM5141QRGEVM
主题中讨论的其他器件:LM5150RUMEVM

尊敬的支持团队

我 需要 PCB 布局数据来评估 EVM (LM5141QRGEVM 和 LM5150RUMEVM)。

我知道您的 PCB 是由 Altium CAD 工具设计的、但 我没有这些 软件

那么、 您能否以 odb++格式提供 PCB 数据?

最恰当的考虑。

三高町  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sangho、

    感谢您发帖。 为什么需要板级配置文件?

    如果要评估 EVM 的性能、您可以查看 EVM 用户指南

    如果要构建您自己的电路板、我们建议您仅使用 EVM 作为指南。 我们建议您根据设计规格创建自己的电路/BOM/布局。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam

    感谢您的回复。

    TI 的 EVM 板构建得很好、我相信它能展现出良好的性能。 但是、我们预计实际产品中会出现许多变量

    我想通过仿真和优化我们的设计来评估直流/直流转换器的性能。

    我需要板级配置文件、您能为我提供支持吗?

    此致。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sangho、

    我知道。 我已附上 OBD+设计文件。

    e2e.ti.com/.../odb.zip

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam

    非常感谢您的友好支持。

    您导出的文件非常好地导入到我们的设计工具中。

    很抱歉,但我想再做一件事。

    我需要   LM5150RUMEVM (升压转换器)的 odb++设计文件。

    此致。

    桑戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sangho、

    请发布 一篇新帖子、直接询问该问题。 这样、正确的团队就可以看到它并快速做出响应。 此外、以后需要这些文件的任何人都可以搜索 E2E 并找到它们。

    谢谢、

    Sam