This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:LMR23630ADDA 启动阶段出现问题

Guru**** 2603475 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670644/lmr23630-issue-during-startup-phase-of-lmr23630adda

器件型号:LMR23630

您好!

我目前正在使用 TI 的 PN LMR23630ADDA 的电路中工作。

其目的是使用输入电压为9至36Vdc、输出电压为3.5VDC 的直流/直流转换器。

我面临的行为我不知道是否是正常行为。

当我打开电路板时、在等待至少2分钟后、转换器会立即初始化、而不会出现任何问题。 如果我在之后的90秒内关闭电路板并将其打开、则输出电压大约保持在1.7Vdc。

在没有这种行为的情况下、转换器启动的唯一方法是、如果我在打开电路板之前等待超过90秒。

仅供参考、转换器的输出中有两个3300uF 电容器和一个1500uF 电容器。 我知道,如果我移除这些大电容器,这种行为将会最小化,但一旦这些电容器来自由于调制解调器特性而必需的旧电路,我恐怕会这样做。 在某些情况下、调制解调器可能需要几乎2安培。

您是否曾遇到过此类转换器情况? 是否有任何变通办法、以便我们可以按照当今的方式使用该电路?

我没有找到原理图的附加方法、如果您需要更多信息、请告诉我。

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我之前已经看到过这一点、原因是 LMR23630的内部软启动时间在1-2ms 内、要用这么短的时间为大输出电容器充电、需要大电流。 IC = C dV/DT。 因此、转换器达到电流限制并尝试再次重新启动。 是否要尝试 LMR23630DRR 版本? 因为 QFN 封装选项具有更长的内部软启动时间。

    您可以做的另一件事是在转换器的输出和大输出电容器之间使用负载开关。 以便转换器在软启动期间不必达到电流限制。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们可以尝试更改为 LMR23630DRR、但我们不能承担新故障的风险、因为我们的时间太长了。
    关于第二个选项、我想我们应该在转换器的输出中添加一个电阻器。 如果我是对的,我应该在输出中考虑什么电流?
    BR、
    Fábio μ A