This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61197:我可以使用9V-250V 吗?

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680347/tps61197-can-i-use-9v-250v

器件型号:TPS61197

尊敬的所有人:

我们客户的请求输出范围为9V 至250V、电流为100mA。
我们能否将 TPS61197与变压器配合使用以满足此应用需求?
如果设计中存在不稳定性问题、请告诉我。

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您关注 TPS61197;此主题已分配、您将很快得到回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pan-M、
    您的输入电压是多少? 如果您想使用变压器、客户将使用哪种拓扑?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caryss

    输入电压为8V、拓扑与图22相同。
    我认为占空比控制很重要、因为输出范围很宽。

    它们似乎能够使输入电压为24V。
    它可以在 SEPIC 或其他拓扑中实现这一点吗?

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以支持此功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pan、您好!
    可以进行如图22所示的配置。 对于 SEPIC、转换器比率仍然过高、使用变压器会更好。