This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:直径为1夸特的感应接收器;-一般建议

Guru**** 2814765 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670756/bq51013b-inductive-receiver-with-small-diameter-1---general-advice

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件:TIDA-00318

我正在寻找接收线圈直径为1英寸或更小的感应充电解决方案。 这样的电路板看起来很理想: https://www.digikey.com/products/en?keywords=1528-1384-ND 

很明显、接收线圈太大、所以我想用较小的煎饼线圈代替它。 我正在寻找有关这是否是一个好主意的一般建议、以及任何可能有用的阅读或其他信息。

我更喜欢这个项目上的 TI 芯片、因为它们往往很可靠、我在电感充电的无名称器件方面遇到了问题。 Qi 兼容性是一个小优势、但并不太重要。

如果可以避免的话、此时我不想制作自己的 PCB。

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我们有 RX 的参考设计、请查看 TIDA-00318。
    输出功率将下降线圈越小、链路中就越大5W 线圈1英寸线圈在2.5W 范围内。