This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:不经过完全放电/再充电周期时的精度

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671085/bq34z100-g1-accuracy-without-full-discharge-recharge-cycles

器件型号:BQ34Z100-G1

在读取并尝试了解电量监测计的工作原理时、似乎从电池达到完全放电和再充电状态时检测到的信息中得出了充电速率(或百分比)。

在仅检测到其中一个或两个状态的情况下、预期的精度是多少?

在我们的案例中、镍氢电池用于收集现场数据。 当"在办公室"时、通常允许设备充满电。 然后将它们发送到现场。 典型读数消耗大约35%的容量。 此时、用户可以:a)返回办公室并充电、b)再次部署、消耗约35%的电量、或 c)在前往下一个测试站点时部分充电。 在这最后一种情况下、再充电未达到完全充电状态、因此未检测到端点。

这是最后一个令人关切的情况。 电量监测计是否会准确跟踪真正的电量水平?

感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    您不必对 bq34z100-G1进行完全充电或放电即可准确读取充电状态。 但是、如果在几个周期内完成部分充电、则电量监测计将开始失去一些精度。

    此致、
    伯利恒