This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5140-Q1:相位波形异常

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5140-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722860/lm5140-q1-abnormal-phase-waveform

器件型号:LM5140-Q1

大家好、

我的客户在24V -> 12V 应用中使用 LM5140-Q1、并在开关节点处观察到奇怪的波形。

您知道原因是什么吗? 我将通过电子邮件向您发送原理图。

谢谢!

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗伊

    这看起来像是次谐波振荡。 这在占空比高于50%的电流模式转换器/控制器中很常见。 在 WEBENCH 中检查补偿、确保补偿正确。

    另请检查小脉冲关断时间。 我想确保它大于45ns (TON_MIN)、这样我们就知道 IC 没有故障。

    谢谢、
    Sam