This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:可实现更高输出电流的并联稳压器

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5140-Q1, LM25119, LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670590/lm25145-parallel-regulators-to-achieve-higher-output-current

器件型号:LM25145
主题中讨论的其他器件:LM5140-Q1LM25119

我能否将其中的4个稳压器组合在一起以提供更高的输出电流?

如果是、我应该特别注意哪些详细设计?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们是否将使用 SYNCOUT 函数进行交错、或者您将拥有自己的信号将所有这些信号同步在一起?
    我将把这一信息传递给我们的控制器应用工程师

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hoa、

    此设计的输出电压和电流要求是什么? 一个选项可能是 LM5140-Q1。 以下是相关参考设计: www.ti.com/.../PMP20440。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为28V、输出电压为22V、电流为~40A

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有使用 SYNCOUT 函数、我使用此 LTC6902CMS#PBF 为 SYNCIN 生成时钟

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hoa、

    一个每相电流为20A 的两相解决方案是可行的。 请考虑 LM25119或 LM5140-Q1电流模式控制器。

    也可以使用 LM25145电压模式控制 器、您可以查看以下内容:e2e.ti.com/.../how-to-design-a-simple-two-phase-current-sharing-synchronous-buck-regulator-using-a-voltage-mode-controller。 有一个 Excel 快速入门工具可从 以下位置下载:www.ti.com/.../lm25145design-calc。

    此致、
    Tim