This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24190:D+/D-对检测会在布局中创建桩线

Guru**** 2590130 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681357/bq24190-d-d--pair-detection-creates-stubs-in-layout

器件型号:BQ24190

您好!

正如本 TI 博文中所述、信号完整性问题与 D+/D-对有关。 USB 数据线是传输线(240MHz)、创建的每个桩模块都会影响信号质量并影响眼图。  

我需要将 USB 对连接到 BQ24190芯片、但同时需要将相同的轨道连接到 CPU。 在这种情况下、我担心信号完整性。

我附加了我对布局的看法。   BQ24190引脚电容对 USB 信号的影响。 您是否有关于此情况的其他信息、或者我应该如何管理此情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瓦伦丁

    D+D-用于检测插入适配器后的 USB 端口。 检测完成后、bq24190 D+和 D-处于高阻抗状态。 如果您担心寄生电容、可以在 bq24190的 D+/D-线路上添加电阻器(200 Ω 或更低)、然后连接到其他器件的 D+/D-。

    此致、

    Eric