This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:100V 升压

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA454

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681405/lm3488-100v-boost

器件型号:LM3488
主题中讨论的其他器件:OPA454

您好!

我需要您的帮助来查找具有以下特性的升压 IC:

  • 输入功率:10V DC ~ 30V DC
  • 输出功率:100V DC (+/- 5V)
  • 最大输出电流:50mA (如果你能找到超过它的正常值的电流-但不小于)。

 

今天、我的客户使用(用于原型设计) LM3488MMX/NOPB 这是他使用的设计(根据 Webench):

 

 

出于某种原因、IC 和有时晶体管(Q1) 在产品正常运行期间被烧坏(已被更换为15个 IC)。 我想为升压找到另一种解决 方案-我不能依赖这种解决方案。

 

100V DC 的唯一用途是将 OPA454作为运算放大器运行:

 

非常感谢您的帮助。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有明显的线索可以判断 IC 或 FET 是如何损坏的。 您能否捕获 MOSFET 的 VDS 波形? 您的布局?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们设法使用 LM3488MMX (使用限流电阻器)解决了此问题。 但无论如何、如果您熟悉任何其他100V 升压、请告诉我。

    [有关输出电流的更新–最大输出电流= 10mA]