This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:24V 铅酸电池充电

Guru**** 2549340 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680334/bq24650-charging-of-24v-lead-acid-battery

器件型号:BQ24650

大家好、

现在我已切换到 BQ24650、我有两节电池、每节12V 串联、因此我需要以下几点

1) 24V 铅酸电池包含12节电池

2) 2)输入 VTG。 为铅酸电池充电的电压为28V DC

3) 3)所需的充电电流为2.5A

4)工作温度 -40C 至+125C

因此、我需要确认上述参数(特别是第1点)、BQ24560将针对应用进行完美套件、 此外、热敏电阻必须使用???

任何帮助都将不胜感激!!!

普拉什兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq24650应满足您的要求。 请使用以下应用手册使用 bq24650对铅酸电池充电。

    http://www.ti.com/lit/an/slva437a/slva437a.pdf

    热敏电阻不是必需的。 您可以在 TS 引脚上施加固定电压以绕过此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    感谢您的即时回复、我已经浏览 了 bq24650的 pdf 文档、以便为密封铅酸电池充电。 但我有以下问题

    1) 1)为什么  在用于为密封铅酸电池充电的充电曲线的恒压阶段使用脉冲电流充电算法?? 如果您有 pdf、请发送。

    2) 2)使用 电池侧的热敏电阻(Rtc)调节电池的 Vbulk 电压、以提高温度。 充电温度的影响。 大约55°C、那么是否需要添加热敏电阻??? 如果是、请提供连接 dig。

    希望您提供以上信息、等待积极的回复。

    普拉什兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于1、充电器的作用是 cc、CV 和浮点。 如果您看图1、电流达到终止阈值、则充电电流变为0并让电池电压浮动。 当电池电压下降到低于再充电阈值时、电池充电重新开始。 因此、您可以看到脉冲电荷。
    关于2、我在上一篇文章中共享的应用手册链接中的图2已经具有热敏电阻连接。 应用手册还包含电阻分压器的公式。 您还在查看哪些其他信息? 您的电池温度是否始终固定在55°C? 我建议您咨询您的电池制造商、以了解适当的充电曲线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对您的第一点感到满意、现在您能否建议使用哪种热敏电阻来感应温度以及使用制造商提供的产品。 名称、这将使我的应用程序得到完善。

    电池将持续充电大约分钟。 55°C、如果您知道、那么也建议使用电池。

    谢谢

    普拉什兰特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq24650使用基于电压的 TS 功能。 任何类型的热敏电阻都应正常工作。 您可以使用103-AT 类型的热敏电阻。

    我们没有具体的铅酸电池建议。

    您选择使用铅酸电池的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jing Zou

    美好的一天,感谢你的回复!!

    LA 电池价格低廉、无需维护。 以及该设置的低自放电。

    考虑高温、您是否有适合 LA 的选择?  

    谢谢!