Other Parts Discussed in Thread: LM5106
您好!
在48V 三相电机应用中使用 LM5106SD 时遇到严重问题。 在非常罕见的情况下、其中一个 H 桥被打死。 我已经跟踪到 LM5106似乎同时导通 H 和 L MOSFET 的情况。 此事件的必要条件为:
- HS 电压必须大于 VCC + 0.5V
- EN =低电平、IN =低电平
-自举电容器必须完全放电
在这种情况下(HS 电压= 10.5V)、浮动 H 侧驱动器的行为似乎是不稳定的。 以下屏幕截图显示了 EN =低电平->高电平(蓝色= HS 电压、黄色= HO 电压、紫色= HO - HS)时发生的情况。 您可以看到、H 侧 MOSFET 短暂导通。
下图显示了 HS 电压= 10.0V 时的相同情况、行为符合预期。
以下屏幕截图显示了实现的电路: