This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24230:即使电池电压不符合't REACH VBAT (REG)、也有可能终止充电?

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24230, BQ24230EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668975/bq24230-is-it-possible-case-to-terminate-charging-even-if-battery-voltage-doesn-t-reach-vbat-reg

器件型号:BQ24230

大家好、

电气特性显示了有关 VBAT (REG)和 VRCH 的以下内容。




我的客户发现 当 TS 引脚下降至0.3V (VHOT)时充电暂停、即使 TS 引脚上升、bq24230也不充电。  
在这种情况下、电池电压为4.10V。
即使电池电压未达到 VBAT (REG)、也有可能终止充电?

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我将调查并在稍后更新您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发送电路原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill-San,您好!

    感谢您的支持。

    我的客户确认 BQ24230EVM 可复制。
    由于其应用的充电电流 为60mA、他只将 RISET 更改为15k Ω。
    步骤如下。

    1) 1)设置电池电压4.10V 并启用充电
    2) 2)通过将 TS 引脚降至0.3V 的温度升高来暂停充电
    3) 3)确认 bq24230即使在温度下降时也不会再充电  

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在实验室中设置了几个 EVM、无法重复上述条件。
    如果您能提供任何其他信息、例如跳线设置、输入电压或 OUT 上的负载、我们将不胜感激。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill-San,您好!

    感谢您的合作、但以下哪一部分不能重复?
    --------------------------
    1) 1)设置电池电压4.10V 并启用充电
    2) 2)通过将 TS 引脚降至0.3V 的温度升高来暂停充电
    3) 3)确认 bq24230 即使在温度下降时也不会再充电  
    --------------------------

    关于2)、请提高温度(降低 TS 引脚电压)、直到 充电暂停。
    0.3V 是高温跳变点的典型值、因此可能需要小于0.3V。

    我的客户确认 VIN = 5.15V 且 无系统负载。
    如果您需要其他信息或有不清楚的内容、请告诉我。
    我将我的电子邮件地址设置为:
    yaita-k@macnica.co.jp

    非常感谢您的进一步支持。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我已经在4个 EVM 上测试了0.3V 的 TS 热跳变点、并看到正常行为。 当 TS 高于0.3V 时、单元将充电、低于此点的充电将暂停、当电压上升到高于0.3V 时、充电将恢复。
    电池电压设置为4.10V、输入电压设置为5.15V 充电电流60mA 至80mA、系统无负载。
    跳线设置 EN1 -低电平、EN2 -高电平。
    将与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill-San,您好!

    感谢您的支持。
    作为试用版 、我评估了 bq24230EVM +电池、然后 客户问题就再次出现了。

    我们将 RISET 调整为10.6k Ω。  *R11=10kohm (电位计的最大值)+R18=0.6kohm
    跳线设置 EN1 -低电平、EN2 -高电平。

    CH1:TS *通过 R16电位计更改 TS 电压
    CH2:VBAT (=4.08V)*我们还设置了 VBAT=4.14V,然后问题再次重复。
    CH3: #CHG
    CH4:VIN (=5.0V)


    --------------------------------------------------
    是否可以重试上述相同的评估?

    我想知道为什么不能复制您的 EVM、 如果 您无法复制、我会模糊地想将我的 EVM 发送给您。  

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yaita-San
    /CHG 指示器引脚的行为与电池充电可能是这里的问题。
    在某些情况下、/CHG 引脚不会指示电池正在充电或未充电、正常充电例程和流入电池的电流。
    如果 TS 故障跳闸(热或冷)充电被暂停、则流向电池的电流停止、但/CHG LED 不会改变、保持低电平。
    当电池电压在4.2V 至4.1V (VRCH)充电后下降时、充电将重新启动、但/CHG LED 未亮起、保持高阻态
    请参阅数据表的第8.4.1.2节。

    在电池电压高于4.1V 的客户测试条件下、/CHG LED 不会亮起、重启后仍保持高阻态。 但建议检查电池的充电电流。 它应该处于正常的充电周期中、并具有流向电池的电流。 已触发 bq24230再充电周期。 这是正常行为、不是器件问题。

    将跟踪捕获的几个示波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试条件蓄电池电压高于4.1V 且 TS 热跳闸、然后复位。

    我们看到 LED 保持熄灭状态、但充电重新开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试条件蓄电池电压3.8V 和 TS 热跳闸、然后复位。

    我们看到 LED 保持亮起、但充电已暂停、没有电池电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill - San、

    我们还 确认了充电电流、结果如下。
    您可以看到、即使 TS 引脚电压增加、充电也不会恢复。

    CH1:TS
    CH2:#CHG
    通道3:VBAT (偏移= 4.10V)
    Ch4:IBAT



    它与 您的结果不同。
    我们应该如何对 bq24230进行进一步调查? 我们应该将 EVM 发送给您吗?  

    注)
    另一方面、您的以下注释可以重复为以下波形。
       在本例中、我们将 VBAT 设置为小于4.10V。
    >测试条件:电池电压3.8V,TS 热跳闸,然后复位。
    >我们看到 LED 指示灯保持亮起,但充电已暂停,没有电池电流。



    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yaita-San

    我将通过电子邮件与您联系、我们可以对此进行进一步讨论。