This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-PD 移动电源设计所需的 MCU? 独立 DRP -入门

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25740, TUSB422, LM5175, BQ25703A, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681430/mcu-necessary-for-usb-pd-power-bank-design-stand-alone-drp---getting-started

主题中讨论的其他器件:TPS25740TUSB422TPS65990LM5175BQ25703ATPS65988

大家好、

 

我已经仔细检查了数据表、参考设计和此论坛一周,但仍然找不到解决方案。 这非常简单–我正在尝试设计我的第一个移动电源,并由于质量和性能而选择使用 TI 的硬件。

我知道简单的1s USB 设计的功能、但我正在尝试制作一个2s USB PD (2 USB C:DRP +拉电流^1)移动电源、能够通过其中一个端口提供5V 至20V (最大电流为3A)。

是否         有办法在没有 MCU 的情况下设计它? -

我发现了独立电池充电器(BQ246XX -可通过硬件进行编程),并且最近一直在研究 TPS25740/LM5175组合(TPS25740EVM),但 DRP 给我带来了艰难的时光。 TPS6598X 系列似乎能够独立模式、是否可以简单地组合这3个? (已申请 TPS65990数据表、但尚未收到)。 最好是尽可能小,TUSB422的用途是否合适?

在 TI 培训视频中、不存在? TPS65988通过 I2C (TIDA-01515移动电源示例)与 BQ25703A 搭配使用,但没有 MCU,但我不理解闪存存储需求…

或者是否甚至需要2s 来达到20V 输出? 如果我没有弄错、1s2p 可降低效率、而不是2s1p。

 

PCB 空间非常有限,器件的目标很简单,我对 I2C (Arduino)的经验很少,但对 MSP430没有经验,因此我确实尝试避免使用 MCU。

很抱歉、我不熟悉 E2E (第一篇帖子)、因此我非常感谢您提供的任何资源以供进一步阅读或作出任何贡献。

 

感谢阅读、

Karim Bingoel

^1 -灌电流+拉电流或两个 DRP 也是可以接受的、但我想这更复杂。 有什么想法吗? 我很感兴趣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    许多问题与 TI 设计和 TPS 器件有关。 我无法回答。 您是否会向 wang-li@ti.com 发送电子邮件? 因此、我可以在 TI 设计团队中循环讨论详细的实现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢! 对于新的读取器:事实证明目前需要 MCU。 未来、当 USB PD 成为主流时、TI 可能会提供具有内置功能的 TPS IC。