This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 LED 指示和 OTG 支持的电池充电器或电量监测计

Guru**** 2592310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681238/battery-charger-or-fuel-gauge-with-led-indication-and-otg-support

主题中讨论的其他器件:BQ25890

您好!

我们正在开发一 种医疗设备、它是超声波传感器与便携式 USB 设备(例如移动设备、平板电脑等)之间的接口。  以下是接口模块的要求规格

 

  1. 它是一款具有单节3.7V 锂离子电池的自电池供电设备
  2. 接口模块有两个 USB 端口(端口1和端口2)。
  3. 端口1用于连接超声波传感器器件和充电器(用于为内置电池充电)(此端口需要 USB OTG)。
  4. 模块上有多色 LED 指示灯、显示下表中所述的电池电量和充电状态。

 

条件

LED 状态

注释

接口模块电池充电

充电时闪烁、充电完成时稳定亮起

Vbat 为20%时为红色

黄色发光表示20%<Vbat<80%

VBAT>80%时呈绿色亮起

连接到端口2上便携式 USB 设备的接口模块、放电

固态

Vbat 为20%时为红色

黄色发光表示20%<Vbat<80%

VBAT>80%时呈绿色亮起

未连接任何设备、按下按钮开关

稳定15至20秒

Vbat 为20%时为红色

黄色发光表示20%<Vbat<80%

VBAT>80%时呈绿色亮起

 

我还附上了方框图、以便更好地了解接口。 请推荐任何可满足上述要求的充电器 IC 或电量监测计 IC。 LED 指示控制要求优先满足。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rineet、

    由于充电输入和 OTG 输出位于同一端口1上、并且您希望读取电池电压信息、因此您可以使用 bq25890。 它具有集成的 ADC 以获取电池电压信息。 您需要有一个主机控制器来实现所需的 LED 模式。

    此致、

    Eric