This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:是否将 BQ24650太阳能充电器控制器与 BQ2960搭配使用?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ2980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681536/bq2980-employing-bq24650-solar-charger-controller-with-bq2960

器件型号:BQ2980
主题中讨论的其他器件:BQ24650

您好!

我正在设计基于太阳能的电池组。 我的锂离子18650电池配置为:

VOUT=4.2V、13000mAh

以0.2C 额定电流为电池组充电。 至少需要  

我计划使用 BQ2960。

问题1. BQ24650和 BQ2960的组合是否是可靠的配置? Bq24650

问题2. 如果不是这样、那么针对上述规格进行设计的最佳方法是什么。

谢谢、此致!

Swaroop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swaroop、
    bq2980是一款保护器、适用于您的应用。 但是、您的充电器问题需要发布到充电器论坛、以便有一个地址。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Onyx。 我将在充电器论坛上发布类似的问题。

    此致
    Swaroop