This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84424:正在设计合适的 AGND-PGND 滤波?

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722167/tpsm84424-designing-proper-agnd-pgnd-filtering

器件型号:TPSM84424

我当时和 WEBENCH 设计人员一起学习了该模块、并注意到原理图中没有 PGND-AGND 接口/电路、 在进一步检查时、模块和评估板的数据表也没有真正在 AGND-PGND 电路上进行扩展、在设计该部分电路时、什么是好的设计或实践?  例如、我应该针对什么截止频率、组件选择、设计实践?  理想情况下、我将寻找尽可能小的元件/电路板空间。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您能向我展示 AGND-PGND 电路滤波的参考吗? 电源模块内部连接了 AGND 和 PGND、如下面的功能方框图所示。

    AGND 和 PGND 之间没有额外的内部电路。 我能想到的唯一"滤波"是在 PCB 布局中、数据表建议为所有 AGND 引脚(3、9、23)使用外部模拟接地层。 由于 PGND 是一个有噪声的接地平面、因此建议将所有模拟电路接入 AGND、该器件具有更低的噪声并从 PGND 进行滤波。 第10.1节布局指南 提供了设计布局过程中需要注意的事项的快速项目符号列表。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我错过了第四个要点的第二部分:

    • 保持 AGND 和 PGNDseparatate 相互连接。  该连接在器件内部进行。

    谢谢!