This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51219:输出电流公式

Guru**** 2893030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51219, TPS51716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681063/tps51219-output-current-quesiton

器件型号:TPS51219
主题中讨论的其他器件: TPS51716

你好

客户使用 TPS51219设计工具、计算值为25.8A。 输出电流的几倍是多少?  

2.根据 TPS51716、OCP (PR152)希望将输出电流减小1.5倍。 建议值是多少? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好, 我正在研究这个问题, 明天会给你反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    通常、我们将 OC 值设置为最大负载的1.5倍。 然后、我们可以 根据数据表第19页计算 CS 电阻。

    1:最大负载是多少? 如果您知道最大负载、则很容易计算时间。

    2:如果要计算 CS 电阻、请告诉我 Vin、Vout、频率、电感和最大负载。

    此致、

    Edwin、