This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22975:施加负载时的输出振铃

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22975

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671082/tps22975-output-ringing-when-load-applied

器件型号:TPS22975

TPS22975用作4.2V 电源和 PMIC 负载之间的负载开关。  TPS22975的输入电容为10uF、输出电容为0..1uF。  

当负载开关使能且输出升高时、达到允许 PMIC 加电的电压。  这会导致 TPS22975的输出开始振铃、请参阅下面的示波器图。 您是否看到过这样的响应? 请注意、输入保持稳定。  

黄色为4.2V 输入、蓝色为 EN、绿色为 TPS22975输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    总的来说、我会说输出运行不是预期的。 您在输出端使用了什么 CT 电容器? VBIAS 是与 ON 一起应用、还是与 VIN 绑定?  输出负载所需的电流是多少?  我们希望输出端具有线性上升时间、但您的波形看起来具有更多的 RC 行为、即使在振铃之前也是如此。 您是否有可在此处分享的电路原理图?

    产生此振荡的一个可能原因是热关断特性、因为 VIN 与 VOUT 电压的差异接近1V、因此即使是很小的电流也可能导致器件耗散大量功率。 示波器快照上的时间刻度是否准确(500ms/div)?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、
    我可以离线向您发送原理图。 CT 为2.2uF。 VBIAS 连接到 VIN。 据我所知、时间刻度是准确的。
    热关断是一个有趣的主意。 我正在尝试获取一些有关负载电流曲线的信息。