This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5951:LOD、LSD 有效性

Guru**** 2693255 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681418/tlc5951-lod-lsd-validity

器件型号:TLC5951

大家好、

阅读 TLC5951数据表的第9.4.7章"连续基本 LOD、LSD 和 TEF"后、我的客户了解、保证 LOD/LSD 数据有效性的唯一条件是 GS 数据等于或大于20h (32d)。
您能否确认在测试期间、最小电流值没有任何条件会流过 LED (BC 数据和 DC 数据)? 换句话说、即使 BC = 00h 且 DC = 00h、LOD/LSD 数据也可能有效?
感谢您的回答、

POL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pol、

    最小电流应高于0、以确保 LOD/LSD 能够检测 OUT 端子上的正确电压。

    因此、如果 BC=0且 DC=0、由于 OUT 上没有电流、LOD/LSD 应该无法检测。

    在一般应用中、BC 和 DC 是特定的数据、因此数据表描述了有效 LOD/LSD 数据的最低 GS 数据要求。

    请告诉我这是否能解决您的问题。
    谢谢。
    此致、
    Kenneth