This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22913:数据表中的 RL 是什么?

Guru**** 2609945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671087/tps22913-what-is-rl-in-the-datasheet

器件型号:TPS22913

该器件的数据表在电气特性和许多应用曲线中提到了 RL、但没有具体的 RL 说明。  它是否是第1页的图所示的外部器件? 尽管电气特性表中提到了当芯片关闭时 RL = 1Mohm、当芯片打开时为10欧姆。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caitlin、

    RL 是添加到 VOUT 的外部负载电阻、用于模拟系统负载的电流消耗。 该器件可处理0A 至2A 范围内的任何负载、但10Ω Ω 是 TI 针对计时和开关特性的负载开关标准。 RL 不是内部器件规格。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius