请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138 你好
我最近了解了 UCD3138的全桥硬开关固件
我对 void init_dpwm1 (void){}有一些疑问
void init_dpwm0 (void)// DPWM1B 用于驱动同步 FET
{
Dpwm0Regs.DPWMEV3.ALL =(PMBus_DCDC_CONFIG[0].PERIOD >> 1);
}
我知道这句话是为了设置事件3的起始位置、即 DPWMB、在开关周期的一半内。
我在《UCD3138数字电源控制器技术参考手册》中找到、
DPWM B 上升沿=Event1+filter 占空比调整 A+(Event3-Event2)、
两者是否具有相同的含义? 原因
Dpwm0Regs.DPWMEV3.ALL =(PMBus_DCDC_CONFIG[0].PERIOD >> 1);
设置 Event3而不是根据手册指南的定义进行设置?
谢谢你