This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:反馈电阻器 R2值

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681156/tps74401-feedback-resistor-r2-value

器件型号:TPS74401

您好、专家:

通过阅读 TPS74401的数据表第8.2.1节、数据表提到 R2必须小于或等于4.99K。

我是否可以知道这背后的原因? 它与电阻器噪声或电阻器精度有关吗? 非常感谢详细的解释!

谢谢你。

纱线  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yarn、您好!

    请参阅数据表第20页表3下的注释。 如果 BIAS 和 EN 上存在电压且 IN 上没有电压、则50uA 的电流将从 OUT 引脚流出。 该电流将流经 R1和 R2、从而在 OUT 引脚上产生电压。 为了使 OUT 引脚上的电压低于0.5V、反馈分压器电阻值的总和限制为10k 欧姆。

    这是要求 R2 <= 4.99k 欧姆的主要原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eric:

    非常感谢您的解释。 客户将 EN 和 BIAS 连接到 VIN。 那么、这种限制不会让人烦恼吗?

    谢谢
    纱线
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yarn、您好!

    R2和 FB 引脚电流的值会导致输出电压产生误差项、因此这是保持 R2较小的另一个原因。 请参阅应用手册 SNVA112: www.ti.com/.../snva112a.pdf 中的等式20、其中 IADJ = IFB。

    如果 R2和 FB 引脚电流的输出误差项是可接受的、则客户可以使用值更大的电阻器来减小反馈分压器电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric:

    完全理解。 感谢您的详细、及时的解释!

    纱线