This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:BQ76920+BQ76200应用

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722952/bq76920-bq76920-bq76200-application

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQ76200

尊敬的所有专家:

             为什么 BQ76920需要添加 bq76200并将 MOSFET 更改为高侧?

             高侧 MOSFET 电路的优势是什么?

             低侧 MOSFET 电路的劣势是什么?

              

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dustin:
    高侧 MOSFET 允许将 PACK-用作 SMB、I2C、UART 或 RS4xx 等简单通信总线的基准。 不同的总线在基准与信号中耐受不同数量的偏移。 当高侧电源信号是电池中唯一的正电势时、可以避免电池泄漏的大部分问题。 如果使用 P 沟道 FET、高侧的一些缺点是驱动电路的连续功率、与 N 沟道相比、RDSON 更高、选择更低。 如果使用 N 沟道、缺点是需要高于电池电压的电压和栅极电压的电平转换、这意味着需要 bq76200等驱动器的功能。
    低侧 MOSFET 会破坏 PACK-信号、因此不能将其用作简单通信总线的参考。 将低侧通信总线引用到低侧受保护的电池组-通常会产生一条允许通过通信线路持续放电或充电的路径。 如果电池中的 BATT-基准用于通信基准、则系统设计必须确保这对应用是安全的并且符合所有适用的法规。 低侧保护的优势在于其简化了 FET 控制、并且提供了具有良好性能的 N 沟道 FET。 低侧保护的缺点是、如果需要通过电池进行通信、则系统会非常复杂、因为可能需要隔离式通信总线。