This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76002-Q1:最大 junion 温度是否=最大环境温度?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76002-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671048/lm76002-q1-can-max-juntion-temp-max-ambient-temp

器件型号:LM76002-Q1

您好、E2E、

LM76002-Q1的最高结温是否可以等于125°C 的最高环境工作温度?

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您的问题背景是什么、但是结温将始终更高

    或等于环境温度。  当器件运行时、它将消耗特定的功率

    功率量。  这将使结温升高到高于环境温度。

    这些规格是针对 cerain 最高结温和环境温度而规定的

    与此相对应的温度将取决于的功率耗散和热性能

    和器件。