This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:输出压降

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670535/lm5085-output-voltage-drop

器件型号:LM5085

大家好、

转换器的规格如下:

VinMin = 12.0V
VinMax = 48.0V
Vout = 11.0V
Iout = 5.0A

此降压转换器的输出电压随着负载的增加而降至4伏或更低、所有参数均以 Webench 为设计、我随附了 Webench 生成的设计报告。

以下是输出波形:

在开关节点捕获的波形显示为绿色(2)脉冲、黄色脉冲(1)从 IC 的 Pgate 引脚捕获。

请帮我解决这个问题、  

谢谢!

e2e.ti.com/.../5808.webench_5F00_design_5F00_12_2D00_48_5F00_in_5F00_11_5F00_out_5F00_5A.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是在12V 输入下发生的吗? 可能是您处于压降模式。
    请检查24V 输入是否也会发生这种情况

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arief、

    是的、它在12伏和24伏时确实发生。 您能解释一下什么是压降模式吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    压降模式是指当 VIN 非常接近 VOUT 时、因此当您降低 VIN 时、VOUT 也会下降、因为该部件达到最大占空比。
    对于12V 输入和24V 输入电压、压降是否处于相同的输出电流电平?
    您有布局吗?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arief、

    是的、我在这两种情况下都应用相同的电流电平。 当我将输入电压保持在12伏时、当输入为24伏时、输出降至5.9伏、输出降至1.3伏。 当没有施加负载时、电路工作正常。

    我正在连接布局设计、如果有任何问题、请告知我。

    此外、我还想提一下、我在 webench 上使用了除电感器之外的所有建议组件、webench 中电感器的额定值为47uH、19m Ω、我使用的电感器为47uH、23m Ω、这是否会导致这个问题?

    请帮助我解决此问题。

    谢谢