This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:用于驱动14通道 FET+14 DSG FET

Guru**** 2812755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722657/bq76200-to-drive-14-chg-fet-14-dsg-fet

器件型号:BQ76200
主题中讨论的其他器件:CSD

要驱动12CHG FET +12 DSG FET、在我的 PCM 中可以、但我 将 FET 增加到 14 CHG FET+14 DSG FET、PCM 不工作。

FET 我使用 CSD 19536KT。

 12CHG FET +12 DSG FET 是要驱动的大多数 FET bq76200?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Skate、您好!
    bq76200没有最大数量的 FET、但虽然您可以调节 CVDDCP 电容以向 FET 栅极提供更多电荷、但内部驱动器路径中的电阻是固定的。 最终、您可以添加足够的 FET、使开关速度太慢、无法确保 FET 或引脚电压发生变化、而不会将 VDDCP 折叠到 UVLO 阈值。 听起来您可能已达到该值。 您可以检查 CVDDCP 大小的计算结果、并检查从 DSG 和 CHG 到 FET 栅极的电阻是否已优化。 如果是新设计、请确保 Cpack 不会意外过大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的 PCM 中的 CVDDCP 电容为10uF。
    这对这次活动来说是很有价值的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Skate、您好!
    10 μ F 听起来很有能力。 有关建议的比率(23.5)、请参阅数据表第8.1.1.3节。 您可以在 www.ti.com/.../slva729www.ti.com/.../slua794中查看电路和结果。 如果您的电路板/设计使用了12个并联 FET、但不使用14个、则可能由于 IC 的内部电阻而达到电路的物理限制。