This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92602EVM:以低电流进行 PWM 调光

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680488/tps92602evm-pwm-dimming-at-low-currents

器件型号:TPS92602EVM

我们正在使用 EVM 模块评估新 LED 驱动器设计的仅 PWM 调光。  我们将 EVM 配置为电池降压转换器。  功率输入= 19V。  电流范围: 0 -700mA。  700mA 时的输出电压= 10V。  SW 频率= 600kHz

对于任何高于大约100mA 的输出电流、当 PWM 打开时、开关节点上的占空比大约为50%。  这是预期的。 然而、随着 PWM 占空比的进一步降低、开关节点上的占空比迅速增加至接近100%、输出电流上升至大约140mA。  随着 PWM 占空比进一步降低、电流从140mA 降至零。

如果 PWM 占空比从0增加、则会发生完全相同的行为。  在140mA 时、是什么导致输出电流"峰化"?

我们将20kHz 用于 PWM 频率。   我们尝试了2kHz、发现峰值仍然存在、但在大约14mA (电流降低10倍)时发生。  我们希望电流单调(不一定是线性的)降低至1mA。  我们是否可以做些什么来实现这一点?

如有必要、我可以发送示波器照片。

谢谢、

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    我们从未在 EVM 上看到过这种情况。 您是否想进一步澄清这个问题? 在什么 PWM 占空比下、开关节点占空比和输出电流发生了错误? 如果您可以分享更多详细信息和示波器照片、那就更好了。
    顺便说一下、我是否可以问您为什么要使用如此高的频率(20kHz)进行 PWM 调光? 您希望在什么应用中使用此器件? 谢谢。

    此致、
    谢利·何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirley、

    我将插入一个电子表格、其中捕获了 PWM 占空比与输出电流。  占空比= 0时、PWM"索引"为0、占空比= 100%时高达2400。

    我们使用20kHz、因为我们在使用2kHz 时注意到噪声。  我们的产品上有6个 LED 驱动器通道。  我们需要使 PWM 频率几乎可以听到、以消除任何可闻噪声。

    在电子表格的底部、有一些示波器照片以几个不同的"索引"值显示开关节点和 PWM 信号。

    我可以向您发送一个视频、其中显示电流正在升高。  如何将其发送给您?  它是一个22MB 的.MOV 文件。

    此致、

    Richard

    e2e.ti.com/.../TPS92602-EVB-Current-Curve-with-PWM-dimming_5F00_20180410-for-TI.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    根据我们之前的测试、EVM 始终可以在 PWM 占空比减小的情况下单调降低电流、如数据表中的图所示。

    该 EVM 可配置为升压或升压到电池拓扑。 我是否可以询问您如何将其配置为电池降压? 我还可以帮助在 EVM 上进行测试并弄清发生了什么。

    此致、

    谢利·何

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Richard、

    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请不要关闭此问题。 我正在收集更多信息。 我很快会回来的。

    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将使用0 - 35mA 的 PWM 调光以及35mA 至700mA 的模拟调光。 我们使用 EVM 进行了原型设计、效果很好。
    问题已解决。
    感谢你的帮助。
    Richard